990-5910G-015

Hálózat konfigurálása

A hálózat konfigurálható az integrált és az opcionális hálózati felügyeleti kártya (NMC) használatára.

  1. Koppintson a Konfiguráció > Hálózat > IPv4 lehetőségre, majd válassza az Integrált NMC elemet az integrált hálózati felügyeleti kártya, illetve az Opcionális NMC elemet az opcionális hálózati felügyeleti kártya konfigurálásához.
    1. Állítsa a Címzési mód beállítást Manuális, BOOTP vagy DCHP értékre.
    2. Az Integrált NMC IPv4 letiltása/Opcionális NMC IPv4 letiltása lehetőségekkel le is tilthatja a hálózatot.
    3. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.
  2. Koppintson a Konfiguráció > Hálózat > IPv6 lehetőségre, majd válassza az Integrált NMC elemet az integrált hálózati felügyeleti kártya, illetve az Opcionális NMC elemet az opcionális hálózati felügyeleti kártya konfigurálásához.
    1. Állítsa a DHCPV6 üzemmód beállítást Cím és egyéb információk, Csak cím nélküli információk vagy IPv6 soha értékre.
    2. Válassza az Aut konfiguráció vagy a Manuális lehetőséget.
    3. Az Integrált NMC IPv6 letiltása/Opcionális NMC IPv6 letiltása lehetőségekkel le is tilthatja a hálózatot.
    4. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.