990-5910G-031

Konfigurera nätverket

Nätverket kan konfigureras för det integrerade och det valfria nätverkskortet (NMC).

  1. Tryck på Konfiguration > Nätverk > IPv4 och välj Integrerat NMC för att konfigurera det integrerade nätverkskortet eller Valfri NMC för att konfigurera det valfria nätverkskortet.
    1. Ställ in AdresslägeManuell, BOOTP eller DCHP.
    2. Du kan även inaktivera nätverket genom att välja Inaktivera integrerad NMC IPv4/Inaktivera valfri NMC IPv4.
    3. Tryck OK för att spara dina inställningar.
  2. Tryck på Konfiguration > Nätverk > IPv6 och välj Integrerat NMC för att konfigurera det integrerade nätverkskortet eller Valfri NMC för att konfigurera det valfria nätverkskortet.
    1. Ställ in DHCPV6-lägeAdress och övrig information, Endast icke-adressinformation eller Aldrig IPv6.
    2. Välj Autom konfiguration eller Manuell.
    3. Du kan även inaktivera nätverket genom att välja Inaktivera integrerad NMC IPv6/Inaktivera valfri NMC IPv6.
    4. Tryck OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.