990-6161A-018

耐震アンカーの取り付け(オプション)

以下の手順では、オプションの耐震キットGVSOPT016を使用します。
  1. 隣接バッテリーキャビネットにアンカーを取り付ける場合:背面アンカーアセンブリに相互接続プレートを取り付けます。隣接キャビネットのすべてのアンカーアセンブリについて、この手順を繰り返します。

    隣接キャビネットの背面図

  2. アンカーアセンブリを床に固定します。床の材質に合った適切な金具を使用してください。アンカーアセンブリの穴の直径はø13 mmです。使用する金具の最小要件は、M12グレード8.8です。

    隣接キャビネットの背面図

  3. ネジと相互接続プレートをすべて取り外します。

    隣接キャビネットの背面図

  4. 背面固定金具を取り外します。

    隣接キャビネットの背面図

  5. 隣接バッテリーキャビネットにアンカーを取り付ける場合:相互接続プレートをもう一度アンカーアセンブリに取り付けます。

    隣接キャビネットの背面図

  6. モジュール式バッテリーキャビネット背面の2つの搬送用金具と各ボルトを取り外します。

    モジュール式バッテリーキャビネットの背面図

  7. 付属のM8ボルトを使用して、モジュール式バッテリーキャビネットに背面固定金具を取り付けます。

    モジュール式バッテリーキャビネットの背面図

  8. 背面固定金具が背面アンカーアセンブリにしっかりとはまるまで、モジュール式バッテリーキャビネットを押し込みます。前面固定金具は、設置の最終段階で取り付けます。

    モジュール式バッテリーキャビネットの背面図

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.