990-6161A-004

Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag

Brug det valgfrie seismiske sæt GVSOPT016.
  1. Til installation med tilstødende skabe: Forbind de bageste forankringssamlinger med forbindelsespladen. Gentag trinnet for alle forankringssamlinger til tilstødende skabe.

    Installation med tilstødende skabe set bagfra

  2. Monter den bageste forankringssamling på gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i de bageste ankre er ø13 mm. Minimumskrav er M12-klassificeret 8,8-hardware.

    Installation med tilstødende skabe set bagfra

  3. Fjern alle skruer og sammenkoblingspladen.

    Installation med tilstødende skabe set bagfra

  4. Fjern forankringsbeslagene.

    Installation med tilstødende skabe set bagfra

  5. Til installation med tilstødende skabe: Monter sammenkoblingspladen igen.

    Installation med tilstødende skabe set bagfra

  6. Fjern de to transportbeslag og de angivne bolte fra bagsiden af det modulære batteriskab.

    Modulært batteriskab set bagfra

  7. Installer det bagerste forankringsbeslag på det modulære batteriskab med de medfølgende M8-bolte.

    Modulært batteriskab set bagfra

  8. Skub det modulære batteriskab på plads, så det bagerste forankringsbeslag griber fat i ankeret. Det forreste forankringsbeslag monteres i de sidste installationstrin.

    Modulært batteriskab set bagfra

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.