990-6161A-022

De seismische verankering installeren (optie)

Gebruik de optionele seismische set GVSOPT016.
  1. Voor installatie met aangrenzende behuizingen: Sluit de achterste verankeringsmodules aan op de verbindingsplaat. Herhaal deze stap voor alle verankeringsmodules voor aangrenzende behuizingen.

    Achteraanzicht van installatie met aangrenzende behuizingen

  2. Zet de achterste verankeringsmodule op de vloer vast. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer - de diameter van het gat in de achterste verankeringen is ø13 mm. De minimumvereiste is M12-hardware van 8.8-kwaliteit.

    Achteraanzicht van installatie met aangrenzende behuizingen

  3. Verwijder alle schroeven en de verbindingsplaat.

    Achteraanzicht van installatie met aangrenzende behuizingen

  4. Verwijder de verankeringsbeugels.

    Achteraanzicht van installatie met aangrenzende behuizingen

  5. Voor installatie met aangrenzende behuizingen: Plaats de verbindingsplaat terug.

    Achteraanzicht van installatie met aangrenzende behuizingen

  6. Verwijder de twee transportbeugels en de aangeduide bouten van de achterkant van de modulaire batterijbehuizing.

    Achteraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

  7. Installeer de achterste verankeringsbeugel op de modulaire batterijbehuizing met de meegeleverde M8-bouten.

    Achteraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

  8. Duw de modulaire batterijbehuizing op de juiste plaats zodat de achterste verankeringsbeugel wordt aangesloten op de achterste verankeringen. De voorste verankeringsbeugel wordt in de laatste installatiestappen geïnstalleerd.

    Achteraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.