990-6161A-022

Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 100 kW

OPMERKING: De bekabelingsmethode is afhankelijk van het aantal modulaire batterijbehuizingen in uw UPS-systeem.

Bovenaanzicht van systeem met twee modulaire batterijbehuizingen

Bovenaanzicht van systeem met drie modulaire batterijbehuizingen

Bovenaanzicht van systeem met vier modulaire batterijbehuizingen

  1. Voor interne bekabeling tussen twee modulaire batterijbehuizingen:
    1. Sluit de vooraf geïnstalleerde PE-kabels (0W50448) tussen de modulaire batterijbehuizingen aan zoals afgebeeld.
    2. Sluit de vooraf geïnstalleerde DC-kabels (0W50425) tussen de modulaire batterijbehuizingen aan zoals afgebeeld. Sluit DC- aan op DC- en DC+ op DC+ tussen de modulaire batterijbehuizingen.
    OPMERKING: De vooraf geïnstalleerde DC-kabels worden in paren geleverd: Twee kabels voor de 'DC-'-verbinding en twee kabels voor de 'DC+'-verbinding. Sluit alle paren aan tussen de modulaire batterijbehuizingen.

    Vooraanzicht (links) van de modulaire batterijbehuizing

    Vooraanzicht (rechts) van de modulaire batterijbehuizing

  2. Voor externe bekabeling tussen een modulaire batterijbehuizing en de UPS:
    1. Optioneel: Voor gemakkelijkere toegang kunt u het rechterzijpaneel van modulaire batterijbehuizing 1 verwijderen. Plaats het zijpaneel terug nadat de stroomkabels zijn aangesloten.
    2. Ontkoppel de vooraf geïnstalleerde PE-kabel en DC-kabels van de modulaire batterijbehuizing. De vooraf geïnstalleerde stroomkabels zijn niet lang genoeg om op een losstaande UPS aan te sluiten.
    3. Sluit de PE-kabel en de DC-kabels (niet meegeleverd) in de modulaire batterijbehuizing aan.
    4. Leid de PE- en DC-kabels door de kabelgeleider naar buiten en in het UPS-gedeelte voor bekabeling.
    5. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de PE- en DC-kabels in de UPS aan te sluiten.

    Vooraanzicht (links) van de modulaire batterijbehuizing

    Vooraanzicht (rechts) van de modulaire batterijbehuizing

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.