990-6161A-031

Anslut kraftkablarna till en UPS med märkeffekt över 100 kW

OBS: Kraftkabelmetoderna beror på antalet modulära batteriskåp i UPS-systemet.

System med två modulära batteriskåp sett ovanifrån

System med tre modulära batteriskåp sett ovanifrån

System med fyra modulära batteriskåp sett ovanifrån

  1. För intern kraftkabel mellan två modulära batteriskåp:
    1. Anslut de förinstallerade PE-kablarna (0W50448) mellan de modulära batteriskåpen som visas.
    2. Anslut de förinstallerade DC-kablarna (0W50425) mellan de modulära batteriskåpen som visas. Anslut DC- till DC- och anslut DC + till DC + mellan de modulära batteriskåpen.
    OBS: De förinstallerade DC-kablarna kommer i par: Två kablar för anslutning mellan DC- och två kablar för anslutning mellan DC+. Se till att ansluta alla par mellan de modulära batteriskåpen.

    Modulärt batteriskåp sett från vänster framifrån

    Modulärt batteriskåp sett från höger framifrån

  2. För extern kraftkabeldragning mellan ett modulärt batteriskåp och UPS:en:
    1. Option: Du kan ta bort den högra sidopanelen från modulärt batteriskåp 1 för enklare åtkomst. Sätt tillbaka sidopanelen efter att kraftkabeldragningen är klar.
    2. Koppla loss de förinstallerade PE- och DC-kablarna från det modulära batteriskåpet. De förinstallerade kraftkablarna är inte tillräckligt långa för anslutning till en externt placerad UPS.
    3. Anslut PE-kabeln och DC-kablarna (medföljer ej) i det modulära batteriskåpet.
    4. Dra PE- och DC-kablarna ut genom kabelboxen och in i UPS-kraftkabelsektionen.
    5. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS:en.

    Modulärt batteriskåp sett från vänster framifrån

    Modulärt batteriskåp sett från höger framifrån

QR code for this page

Var det här till hjälp?