990-6161A-034

100 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın

NOT: Güç kablolama yöntemi, UPS sisteminizdeki modüler akü kabinlerinin sayısına bağlıdır.

İki Modüler Akü Kabinli Sistemin Üstten Görünümü

Üç Modüler Akü Kabinli Sistemin Üstten Görünümü

Dört Modüler Akü Kabinli Sistemin Üstten Görünümü

  1. İki modüler akü kabini arasındaki dahili güç kablosu için:
    1. Önceden yüklenmiş PE kablolarını (0W50448) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın.
    2. Önceden yüklenmiş DC kablolarını (0W50425) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın. Modüler akü kabinleri arasında DC-'yi DC-'ye ve DC+'yı DC +'ya bağlayın.
    NOT: Önceden takılmış DC kabloları çift halinde gelir: DC- bağlantısı için iki kablo ve DC+ bağlantısı için iki kablo. Modüler akü kabinleri arasında tüm çiftleri bağladığınızdan emin olun.

    Modüler Akü Kabininin Sol Ön Görünümü

    Modüler Akü Kabininin Ön Sağ Görünümü

  2. Bir modüler akü kabini ile UPS arasındaki harici güç kabloları için:
    1. Opsiyonel: Daha kolay erişim için sağ paneli modüler akü kabini 1'den çıkarabilirsiniz. Güç kablosu tamamlandıktan sonra yan paneli tekrar takın.
    2. Önceden takılmış PE kablosunu ve DC kablolarını modüler akü kabinin'den çıkarın. Önceden monte edilmiş güç kabloları uzaktaki UPS ile bağlantı için yeterince uzun değildir.
    3. PE kablosunu ve DC kablolarını (ürünle verilmez) modüler akü kabinine bağlayın.
    4. PE ve DC kablolarını kablo kanalından UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
    5. UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.

    Modüler Akü Kabininin Sol Ön Görünümü

    Modüler Akü Kabininin Ön Sağ Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.