990-6161A-032

เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 100 kW

หมายเหตูู: วิธีเดินสายไฟขึ้นอยู่กับจำนวนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลในระบบ UPS ของคุณ

มุมมองด้านบนของระบบที่มีตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสองตู้

มุมมองด้านบนของระบบที่มีตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสามตู้

มุมมองด้านบนของระบบที่มีตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสี่ตู้

  1. สำหรับการเดินสายไฟภายในระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสองตู้:
    1. เชื่อมต่อสาย PE ติดตั้งไว้แล้ว (0W50448) ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตามที่แสดง
    2. เชื่อมต่อสายไฟ DC ติดตั้งไว้แล้ว (0W50425) ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตามที่แสดง เชื่อมต่อ DC- เข้ากับ DC- และเชื่อมต่อ DC+ เข้ากับ DC+ ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
    หมายเหตูู: สายไฟ DC ที่ติดตั้งล่วงหน้าจะมาเป็นคู่: สองสายสำหรับการเชื่อมต่อ DC- และสองสายสำหรับการเชื่อมต่อ DC+ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อทุกคู่ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

    มุมมองด้านหน้าทางซ้ายของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

    มุมมองด้านหน้าทางขวาของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  2. สำหรับการเดินสายไฟภายนอกระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลกับ UPS:
    1. ตัวเลือก: คุณสามารถถอดแผงด้านขวาออกจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ได้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ติดตั้งแผงด้านข้างกลับเข้าที่หลังจากเดินสายไฟฟ้าเสร็จสิ้น
    2. ตัดการเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC จากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล สายไฟที่ติดตั้งไว้จะยาวไม่พอสำหรับการเชื่อมต่อกับ UPS ระยะไกล
    3. เชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC (ไม่มีให้) ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
    4. เดินสาย PE และสายไฟ DC ออกผ่านท่อร้อยสาย และเข้าสู่บริเวณเดินสายไฟของ UPS
    5. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC ใน UPS

    มุมมองด้านหน้าทางซ้ายของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

    มุมมองด้านหน้าทางขวาของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.