990-6161A-004

Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til over 100 kW

BEMÆRK: Strømkablingsmetoden afhænger af antallet af modulære batteriskabe i dit UPS-system.

System med to modulære batteriskabe set ovenfra

System med tre modulære batteriskabe set ovenfra

System med fire modulære batteriskabe set ovenfra

  1. Til intern strømkabling mellem to modulære batteriskabe:
    1. Tilslut de forudinstallerede PE-kabler (0W50448) mellem de modulære batteriskabe som vist.
    2. Tilslut de forudinstallerede DC kabler (0W50425) mellem de modulære batteriskabe som vist. Tilslut DC- til DC- og tilslut DC+ til DC+ mellem de modulære batteriskabe.
    BEMÆRK: De forudinstallerede DC kabler er i parvise sæt: To kabler til DC- tilslutning og to kabler til DC+ tilslutning. Sørg for at tilslutte alle par mellem de modulære batteriskabe.

    Modulært batteriskab set fra venstre forfra

    Modulært batteriskab set fra højre forfra

  2. Til ekstern strømkabling mellem et modulært batteriskab og UPS'en:
    1. Valgfrit: Du kan fjerne det højre sidepanel fra det modulære batteriskab 1 for lettere adgang. Monter sidepanelet igen, når strømkablingen er afsluttet.
    2. Frakobl det forudinstallerede PE-kabel og DC kabler fra det modulære batteriskab. De forudinstallerede strømkabler er ikke lange nok til tilslutning til en fjernopstillet UPS.
    3. Tilslut PE-kablet og DC kablerne (medfølger ikke) i det modulære batteriskab.
    4. Før PE- og DC kablerne ud gennem kabelgennemføringsboksen og ind i UPS'ens kabelforbindingsområde.
    5. Følg UPS-installationsmanualen for at forbinde PE- og DC kablerne i UPS'en.

    Modulært batteriskab set fra venstre forfra

    Modulært batteriskab set fra højre forfra

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.