990-6161A-018

定格100 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続

注記: 電源ケーブルの配線方法は、使用するUPSシステムのモジュール式バッテリーキャビネットの数によって異なります。

2台のモジュール式バッテリーキャビネットを使用したシステムの上面図

3台のモジュール式バッテリーキャビネットを使用したシステムの上面図

4台のモジュール式バッテリーキャビネットを使用したシステムの上面図

  1. 2台のモジュール式バッテリーキャビネットに内部電源ケーブルを配線する場合:
    1. 以下の図のように、事前に取り付けられているPEケーブル(0W50448)をモジュール式バッテリーキャビネット間に接続します。
    2. 以下の図のように、事前に取り付けられているDCケーブル(0W50425)をモジュール式バッテリーキャビネット間に接続します。モジュール式バッテリーキャビネット間で、DC-をDC-に接続し、DC+をDC+に接続します。
    注記: 事前に取り付けられているDCケーブルは、ペアになっています。DC-接続用として2本のケーブル、DC+接続用として2本のケーブルがそれぞれペアになっています。モジュール式バッテリーキャビネット間で、すべてのペアを接続してください。

    モジュール式バッテリーキャビネットの前面図(左側)

    モジュール式バッテリーキャビネットの前面図(右側)

  2. モジュール式バッテリーキャビネットとUPSに外部電源ケーブルを配線する場合:
    1. オプション:必要に応じて、モジュール式バッテリーキャビネット1の右側のパネルを取り外します(このパネルを取り外すと、作業しやすくなります)。電源ケーブルの配線が完了したら、パネルを元に戻してください。
    2. モジュール式バッテリーキャビネットから、事前に取り付けられているPEケーブルとDCケーブルを取り外します。リモートUPSを設置する場合、これらのケーブルでは長さが足りません。
    3. モジュール式バッテリーキャビネットのPEケーブルとDCケーブル(付属していません)を接続します。
    4. 配線ボックスを通して、PEケーブルとDCケーブルをUPSの電源ケーブル領域に配線します。
    5. UPS設置マニュアルの説明に従い、PEケーブルとDCケーブルをUPSに接続します。

    モジュール式バッテリーキャビネットの前面図(左側)

    モジュール式バッテリーキャビネットの前面図(右側)

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.