990-6161A-007

Διασύνδεση των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το κιτ εγκατάστασης 0Η-220042 και το προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT016 για αυτή τη διαδικασία.
  1. Σπρώξτε το σωστό περίβλημα της μπαταρίας στη θέση του.
    1. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το ερμάριο είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για κάθε ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  3. Μόνο για σεισμική αγκύρωση: Τοποθετήστε τα δύο άγκιστρα διασύνδεσης μεταξύ των ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  4. Τοποθετήστε τις δύο βίδες διασύνδεσης μεταξύ των ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  5. Τοποθετήστε τα καλύμματα ανοίγματος στο επάνω και στο κάτω μέρος μεταξύ του ερμαριού επεκτεινόμενης μπαταρίας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.