990-6161A-007

Διασυνδέστε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας και το γειτονικό UPS

Χρησιμοποιήστε το κιτ εγκατάστασης 0Η-220042 και το προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT016 για αυτή τη διαδικασία.
  1. Αφαιρέστε τη μονάδα στατικού διακόπτη.
  2. Σπρώξτε το UPS στη θέση του. Για σεισμική αγκύρωση, βεβαιωθείτε ότι το οπίσθιο άγκιστρο αγκύρωσης συνδέεται με το πίσω άγκιστρο στερέωσης.
    1. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Σημειώστε ότι το UPS πρέπει να ταιριάζει με το ύψος του ερμαριού επεκτεινόμενης μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το UPS είναι επίπεδο.
  3. Σπρώξτε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στη θέση του. Για σεισμική αγκύρωση, βεβαιωθείτε ότι το οπίσθιο άγκιστρο αγκύρωσης συνδέεται με το πίσω άγκιστρο στερέωσης.
    1. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  4. Μόνο για σεισμική αγκύρωση: Τοποθετήστε τα δύο άγκιστρα διασύνδεσης μεταξύ του ερμαριού επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και του UPS.

    Eρμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας και UPS

  5. Τοποθετήστε τις βίδες διασύνδεσης μεταξύ του ερμαριού επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και του UPS.
  6. Τοποθετήστε τα καλύμματα ανοίγματος στο επάνω και στο κάτω μέρος μεταξύ του ερμαριού επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και του UPS.
  7. Επανατοποθετήστε τη μονάδα στατικού διακόπτη.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.