990-6161A-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος

  1. Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε κάθε ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας με το διακόπτη κάτω από τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας. Ορίστε τα αναγνωριστικά σύμφωνα με την αρίθμηση στις εικόνες επισκόπησης εγκατάστασης στο Διαδικασία εγκατάστασης για UPS με εσωτερικές μπαταρίες ή Διαδικασία εγκατάστασης για UPS για εξωτερικές μπαταρίες.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

  2. Συνδέστε τα παρεχόμενα καλώδια σήματος μεταξύ όλων των ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας:
    1. Συνδέστε τα παρεχόμενα καλώδιο σήματος 0W12908 από J8008 έως J8007 στο σκάφος 640-7572 σήματος μεταξύ όλων των ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας:
    2. Συνδέστε τα παρεχόμενα καλώδιο σήματος 0W76627 από J8011 έως J8014 στο σκάφος 640-7572 σήματος μεταξύ όλων των ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας:
    3. Τοποθετήστε ένα βύσμα τερματισμού (T) στην αχρησιμοποίητη υποδοχή J8007 στο τελευταίο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
    Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 3 Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 2 Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1

    Μπροστινή όψη των δύο ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας

  3. Για εγκαταστάσεις με γειτονικό UPS:
    1. Συνδέστε το καλώδιο σήματος 0W12908 με το J8008 στο σκάφος 640-7572 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1, προχωρήστε προς τη δεξιά πλευρά και ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια σήματος στο UPS.
    2. Συνδέστε το καλώδιο σήματος 0W76627 με το J8011 στο σκάφος 640-7572 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1, προχωρήστε προς τη δεξιά πλευρά και ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια σήματος στο UPS.
  4. Για εγκαταστάσεις με απομακρυσμένο UPS:
    1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος καλώδιο σήματος στο σκάφος 640-7572 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1, προχωρήστε προς τη δεξιά πλευρά και βγείτε από το πάνω μέρος του ερμαριού επεκτεινόμενης μπαταρίας και ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια σήματος στο UPS.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρεχόμενο καλώδιο σήματος 0W12908 δεν είναι αρκετά μακρύ για μια απομακρυσμένη εγκατάσταση του UPS. Μπορείτε να παραγγείλετε καλώδιο σήματος 5 μέτρων (0J-0W4527) ή καλώδιο σήματος 50 μέτρων (0J-0W3758) από την Schneider Electric. Για άλλα μήκη καλωδίων σήματος, επικοινωνήστε με τη Schneider Electric. Αυτό το καλώδιο σήματος ταξινομείται ως Class 2/SELV.
    2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο J8011 στο σκάφος 640-7572 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1, προχωρήστε προς τη δεξιά πλευρά και βγείτε από το πάνω μέρος του ερμαριού επεκτεινόμενης μπαταρίας και ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια σήματος στο UPS.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρεχόμενο καλώδιο σήματος 0W76627 δεν είναι αρκετά μακρύ για μια απομακρυσμένη εγκατάσταση του UPS. Επαναχρησιμοποιήστε τους συνδετήρες από το παρεχόμενο καλώδιο σήματος 0W76627 για να δημιουργήσετε νέα καλώδια σήματος στο σωστό μήκος. Αυτό το καλώδιο σήματος ταξινομείται ως non-Class 2/non-SELV.

      Καλώδιο σήματος για UPS με εσωτερικές μπαταρίες

      Καλώδιο σήματος για UPS για εξωτερικές μπαταρίες

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 για εγκατάσταση με απομακρυσμένο UPS

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.