990-6161A-034

Dahili Akülü UPS Kurulum Prosedürü

NOT: Modüler akü kabini, dahili akülere sahip bir KGK'nın yanına veya uzağına kurulabilir.

Modüler Akü Kabinleri ve Maksimum 100 kW olan Bitişik UPS

Modüler Akü Kabinleri ve Maksimum 100 kW olan Uzak UPS

NOT: Modüler akü kabini ile UPS arasındaki mesafe 100 m'yi geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
  1. Kuruluma Hazırlama.
  2. Uzak UPS ile kurulum için:
    1. Kablo Kanalını Modüler Akü Kabini'ne takın..
    2. Modüler Akü Kabini 1'i Sinyal Kabloları için hazırlayın.
  3. Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
  4. Bitişik UPS ile kurulum için: Modüler Akü Kabini 1 ve Bitişik UPS arasında Bağlantı Kurma.
  5. Modüler Akü Kabinleri Arasındaki bağlantıları yapma.
  6. Maksimum 100 kW olan bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın.
  7. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  8. Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme.
  9. Nihai Kurulum.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?