990-6161A-034

Sinyal Kablolarını Bağlama

  1. Anahtar, akü kesicinin altındaki anahtarla her bir modüler akü kabini için bir ID atayın. ID'leri Dahili Akülü UPS Kurulum Prosedürü veya Harici Aküler için UPS Kurulum Prosedürü bölümündeki kuruluma genel bakış görüntülerindeki sıralamaya göre ayarlayın.

    Modüler Akü Kabini Önden Görünümü

  2. Verilen sinyal kablolarını tüm modüler akü kabinleri arasına bağlayın:
    1. Verilen sinyal kablosu 0W12908'i, modüler akü kabinleri arasındaki 640-7572 modüler akü kabinleri kartındaki J8008'den J8007'e bağlayın.
    2. Verilen sinyal kablosu 0W76627'yi, modüler akü kabinleri arasındaki 640-7572 modüler akü kabinleri kartındaki J8011'den J8014'e bağlayın.
    3. Son modüler akü kabinindeki kullanılmayan J8007 konektörüne bir sonlandırma fişi (T) takın.
    Modüler Akü Kabini 3 Modüler Akü Kabini 2 Modüler Akü Kabini 1

    İki Modüler Akü Kabininin Önden Görünümü

  3. Bitişik UPS ile kurulum için:
    1. Sinyal kablosu 0W12908'i modüler akü kabini 1'deki 640-7572 numaralı karttaki J8008'e bağlayın, sağdan geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
    2. Sağlanan sinyal kablosu 0W76627'yi modüler akü kabini 1'de 640-7572 kartındaki J8011'e bağlayın, sağdan geçirin ve sinyal kablolarını UPS'ye bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
  4. Uzak UPS ile kurulum için:
    1. Modüler akü kabini 1'deki 640-7572 numaralı karttaki sinyal kablolarını J8008'e bağlayın, sağ taraftan ve modüler akü kabininin üstünden dışarıya doğru geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
      NOT: Verilen sinyal kablosu 0W12908, uzaktaki UPS kurulumu için yeterince uzun değil. Schneider Electric'ten 5 metre sinyal kablosu (0J-0W4527) veya 50 metre sinyal kablosu (0J-0W3758) sipariş edilebilir. Diğer sinyal kablosu uzunlukları için lütfen Schneider Electric ile iletişim kurun. Bu sinyal kablosu Class 2/SELV olarak sınıflandırılmıştır.
    2. Modüler akü kabini 1'deki 640-7572 numaralı karttaki sinyal kablolarını J8011'ye bağlayın, sol taraftan ve modüler akü kabininin üstünden dışarıya doğru geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
      NOT: Verilen sinyal kablosu 0W76627, uzaktaki UPS kurulumu için yeterince uzun değil. Yeni sinyal kablolarını doğru uzunlukta yapmak için verilen sinyal kablosu 0W76627'deki konektörleri yeniden kullanın. Bu sinyal kablosu non-Class 2/non-SELV olarak sınıflandırılmıştır.

      Dahili Aküleri olan UPS için sinyal Kablosu

      Harici Akülü UPS için sinyal Kablosu

    Uzak UPS ile kurulum için Modüler Akü Kabini 1'in Önden Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.