990-91111K-022

Installatieprocedure voor parallelle marinesystemen

Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem

Parallel systeem

  1. Installeer de IP22-set GVSOPT026 op de UPS-eenheden en volg hierbij de bij de set geleverde installatiehandleiding.
  2. Installeer de UPS-eenheden en de modulaire batterijbehuizing(en) (indien aanwezig) op de montageskidset GVSOPT027 en volg hierbij de bij de set geleverde installatiehandleiding.
  3. Installatie voorbereiden.
  4. Vermogensmodule(s) installeren.
  5. De seismische verankering installeren (optie).
  6. De stroomkabels aansluiten
  7. De signaalkabels aansluiten.
  8. De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten.
  9. De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten aansluiten.
  10. Voer een van de volgende handelingen uit:
  11. De PBus-kabels aansluiten.
  12. De externe communicatiekabels aansluiten.
  13. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  14. Laatste installatiestappen.
Raadpleeg De UPS buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie voor het buiten gebruik stellen of verplaatsen van de UPS nadat de installatie is voltooid.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?