990-91262B-034

Güç Kablolarını, Bitişik Bir Modüler Akü Kabini'nden Bağlama

Bu işlem için modüler akü kabinindeki kurulum kiti 0H-220042'yi kullanın.

  1. Akü kesicisi BB açık (KAPALI) konumuna getirin ve modüler akü kabinindeki/kabinlerindeki ve UPS'deki önceden kurulmuş akü modüllerinin önünden akü terminallerini ayırın.
  2. Önceden takılmış ekipman topraklama iletkeni/PE kablosunu modüler akü kabini 1'den UPS'deki G/PE barasına bağlayın.
  3. Verilen DC uzatma baralarını UPS'e takın.

    Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Önden Görünümü

  4. Önceden takılmış olan DC kablolarını modüler akü kabini 1'den UPS'deki DC uzatma baralarına bağlayın.
    NOT: Önceden takılmış DC kabloları çift halinde gelir: DC- bağlantısı için iki kablo ve DC+ bağlantısı için iki kablo. Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin arasındaki tüm çiftleri bağladığınızdan emin olun.

    Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Üstten Görünümü

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?