990-91262B-032

เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน

ใช้ชุดการติดตั้ง 0H-220042 จากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสำหรับขั้นตอนนี้

  1. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เป็นตำแหน่งเปิด (ปิด) และถอดขั้วแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่ใด ๆ ที่ติดตั้งล่วงหน้าในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS
  2. เชื่อมต่อสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE ที่ติดตั้งล่วงหน้าจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยังบัสบาร์ G/PE ใน UPS
  3. ติดตั้งบัสบาร์ส่วนขยาย DC ที่ให้ไว้ใน UPS

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS

  4. เชื่อมต่อสาย DC ที่ติดตั้งล่วงหน้าจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยังบัสบาร์ส่วนขยาย DC ใน UPS
    หมายเหตูู: สายไฟ DC ที่ติดตั้งล่วงหน้าจะมาเป็นคู่: สองสายสำหรับการเชื่อมต่อ DC- และสองสายสำหรับการเชื่อมต่อ DC+ ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อเชื่อมต่อทุกคู่ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS

    มุมมองด้านบนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?