Προετοιμασία για εγκατάσταση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Μην τρυπάτε
ή ανοίγετε οπές
για καλώδια
ή αγωγούς με
την πλάκα στυπιοθλίπτη
εγκατεστημένη
και μην τρυπάτε
ή ανοίγετε οπές
κοντά στο UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
- Αποσυνδέστε τα δύο καλώδια σήματος από την οθόνη στο UPS και αφαιρέστε την μπροστινή πόρτα.
- Για UPS χωρίς
προεγκατεστημένες
μονάδες ρεύματος: Τοποθετήστε
τις μονάδες
ισχύος ξεκινώντας
από το κατώτατο
ράφι:
- Αφαιρέστε τη βίδα σε κάθε πλευρά του άδειου ραφιού μονάδας ισχύος.
- Σπρώξτε τη μονάδα ισχύος στο ράφι.
- Επανατοποθετήστε τη βίδα σε κάθε πλευρά του άδειου ραφιού μονάδας ισχύος.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας στο μπροστινό μέρος οποιωνδήποτε προεγκατεστημένων μονάδων μπαταρίας.
- Για εγκατάσταση
με ερμάριο επεκτεινόμενης
μπαταρίας: Αφαιρέστε
την επάνω πλάκα:
- Αφαιρέστε τις βίδες και περιστρέψτε το μπροστινό μέρος της επάνω πλάκας προς τα επάνω.
- Σύρετε την επάνω πλάκα προς τα μπροστά για να την αφαιρέσετε. Οι προεξοχές στην πίσω πλευρά της επάνω πλάκας πρέπει να αποσυνδεθούν από τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του UPS.
- Για εγκατάσταση με παρακείμενο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Αφαιρέστε το αριστερό πλαϊνό πλαίσιο και την πλάκα. Απορρίψτε την πλάκα.
- Για εγκατάσταση με παράθυρο παράκαμψης συντήρησης ή απλοποιημένη παράλληλη εγκατάσταση 1+1: Αφαιρέστε την πλάκα στη δεξιά πλευρά. Αποθηκεύστε την πλάκα στη δεξιά πλευρά.
- Αφαιρέστε το κιβώτιο αγωγών από το πίσω μέρος του UPS.
- Αφαιρέστε την επάνω ή την κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη από το κιβώτιο αγωγών.
- Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας ή αγωγούς στην πάνω ή στην κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη. Τοποθετήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), εφόσον ισχύει.
- Επανατοποθετήστε την πάνω και κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη στο το κιβώτιο αγωγού.
- Τοποθετήστε το κιβώτιο αγωγού στο UPS. Να έχετε υπόψιν σας ότι το κιβώτιο αγωγών είναι τοποθετημένο στην αντίστροφη θέση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ