990-91262B-007

Προετοιμασία για καλώδια σήματος

  1. Αφαιρέστε τις επάνω πλάκες στυπιοθλίπτη και τις επάνω πλάκες ψήκτρας από το UPS. Αυτές είναι για τη δρομολόγηση του καλωδίου σήματος.
  2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για εγκατάσταση χωρίς αγωγούς: Επανατοποθετήστε τις πλάκες ψήκτρας.
    • Για εγκατάσταση με αγωγούς: Τρυπήστε μια οπή στις πλάκες στυπιοθλίπτη για αγωγούς και επανατοποθετήστε τους αγωγούς.
  3. Αφαιρέστε τα καλύμματα που υποδεικνύεται.
  4. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV μέσω της δεξιάς πλάκας ψήκτρας / στυπιοθλίπτη.
  5. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV μέσω της αριστερής και της μεσαίας πλάκας ψήκτρας / στυπιοθλίπτη.

    UPS χωρίς αγωγούς

    UPS με αγωγούς

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;