Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
Κίνδυνος
καταστροφής
εξοπλισμού
Για να διασφαλίσετε
τη σωστή κατανομή
του φορτίου
στη λειτουργία
παράκαμψης
σε παράλληλο
σύστημα:
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
- Αφαιρέστε την πλάκες που υποδεικνύονται.
- Μόνο για σύστημα γείωσης TN-C/3 καλωδίων: Μετακινήστε τον αγωγό σύνδεσης από τη θέση (A) στη θέση (B) για να συνδέσετε τον αγωγό N στον αγωγό G/PE.
- Μόνο για πλάκες
οπών NEMA 2: Τοποθετήστε
το προαιρετικό
κιτ GVSOPT020 για πλάκες
οπών NEMA 2:
- Τοποθετήστε τις εννέα πλάκες οπών NEMA 2 για είσοδο/παράκαμψη/έξοδο (αριθμός εξαρτήματος 880-5803) όπως υποδεικνύεται.
- Τοποθετήστε τις τρεις πλάκες οπών NEMA 2 για DC και Ν (αριθμός εξαρτήματος 880-5802) όπως υποδεικνύεται.
- Τοποθετήστε την πλάκα οπών NEMA 2 για αγωγό γείωσης εξοπλισμού / PE (αριθμός εξαρτήματος 880-5801) όπως υποδεικνύεται.
- Δρομολογήστε τα καλώδια τροφοδοσίας μέσα από το κιβώτιο αγωγών και προς την μπροστινή πλευρά του UPS.
- Συνδέστε τα καλώδια αγωγού γείωσης εξοπλισμού / PE.
- Συνδέστε τα καλώδια εισόδου.
- Για σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης.
- Συνδέστε τα καλώδια εξόδου.
- Για εγκατάσταση με ένα απομακρυσμένο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Συνδέστε τα καλώδια DC στους αγωγούς DC.
- Για εγκατάσταση με παρακείμενο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Δείτε την ενότητα Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από ένα παρακείμενο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
- Εγκαταστήστε εκ νέου τις τρεις πλάκες που αφαιρέσατε στο βήμα 1.