990-91262D-023

Klargjøre for signalkabler

  1. Fjern de øvre pakningsplatene og børsteplatene fra UPSen. Disse er beregnet på ruting av signalkabler.
  2. Gjør ett av følgende:
    • For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
    • For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.
  3. Fjern de angitte dekslene.
  4. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom høyre børste-/pakningsplate.
  5. Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom venstre og midtre børste-/pakningsplate.

    UPS uten installasjonsrør

    UPS med installasjonsrør

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?