990-91262B-022

De Modbus-kabels aansluiten

  1. Sluit de Modbus-kabels aan op de UPS-eenheid (-eenheden). Gebruik een 2-draads of een 4-draads aansluiting.
    • Voor Modbus-verbindingen moeten afgeschermde, getwiste tweedraadskabels worden gebruikt. De afschermingsverbinding met de aarde moet zo kort mogelijk zijn (bij voorkeur minder dan 1 cm). De kabelbescherming moet bij elk apparaat op de Ch Gnd-pen worden aangesloten.

    • De bedrading moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor bedrading.

    • Leg signaaldraden afzonderlijk van stroomkabels om voor voldoende isolatie te zorgen.

    • De Modbus-poort is galvanisch geïsoleerd met de Com-pen als grondreferentie.

    Voorbeeld: 2-draads verbinding met twee UPS-eenheden

    Voorbeeld: 4-draads verbinding met twee UPS-eenheden

  2. Installeer eindweerstanden van 150 ohm aan elk uiteinde van elke bus als de bussen erg lang zijn en met hoge gegevenssnelheden werken. Bij bussen die korter zijn dan 610 meter (2000 ft) bij 9600 baud of korter dan 305 meter (1000 ft) bij 19200 baud zijn geen afsluitweerstanden nodig.
QR code for this page

Was dit nuttig?