990-91262B-022

De IBM-signaalkabels aansluiten in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels om voor voldoende isolatie te zorgen.

Gebruik de optionele set GVSOPT006 voor deze procedure.

  1. Verwijder de statische-schakelaarmodule.
  2. Verwijder de aangegeven plaat.
  3. Installeer een extra hulpcontact (meegeleverd) op de interne onderhoudsschakelaar (IMB) op beide UPS-eenheden.
  4. Sluit de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels tussen de twee UPS-eenheden aan.

    Zijaanzicht rechtsachter van vereenvoudigd 1+1 parallel systeem

  5. Bevestig de meegeleverde dekplaat in de rechterbovenhoek.
  6. Plaats de dekplaat en de statische-schakelaarmodule terug.
  7. Plaats het rechterzijpaneel opnieuw.
QR code for this page

Was dit nuttig?