990-91262B-022

De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
  1. Alleen voor externe modulaire batterijbehuizing:
    1. Leid de Class 2/SELV- en non-Class 2/non-SELV-kabels de UPS in, zoals afgebeeld.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Leid de Class 2/SELV- en non-Class 2/non-SELV-kabels naar printplaat 640-7552 in de UPS.

      Bovenaanzicht van de UPS

  2. Alleen voor aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Leid de meegeleverde signaalkabels 0W76627 en 0W12908 naar printplaat 640-7552 in de UPS.

    Vooraanzicht van aangrenzende modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS

  3. Sluit de signaalkabels van modulaire batterijbehuizing 1 op de UPS aan:
    1. Koppel de afsluitweerstand van J8007 op printplaat 640-7552 in de UPS los.
    2. Monteer de afsluitweerstand in J8007 op printplaat 640-7572 in de laatste modulaire batterijbehuizing (T).
    3. Sluit de signaalkabel van J8011 op printplaat 640-7572 in modulaire batterijbehuizing 1 aan op J8014 op printplaat 640-7552 in de UPS.
    4. Sluit de signaalkabel van J8008 op printplaat 640-7572 in modulaire batterijbehuizing 1 aan op J8007 op printplaat 640-7552 in de UPS.
    Modulaire batterijbehuizing 2,3,4 Modulaire batterijbehuizing 1 UPS
  4. Plaats de bovenplaat terug op de UPS.
    1. Kantel de bovenplaat en schuif deze vanaf de achterkant op de UPS. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat passen in de sleuven aan de achterkant van de UPS.

      Achteraanzicht van de UPS

    2. Duw de voorkant van de bovenplaat naar beneden en plaats de schroeven terug.
QR code for this page

Was dit nuttig?