990-91260E-034

Güç Kablolarını Bağlama

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
  • Tüm baypas kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm UPS'ler için, tüm giriş kabloları aynı uzunlukta olmalıdır (yalnızca single şebeke sisteminde gereklidir).
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: UPS, TNS topraklama sistemi için önceden yapılandırılmıştır. Birleştirme barası kullanılan 3 kablolu kurulum daha yüksek bir kaçak akımla sonuçlanacaktır.
  1. Yalnızca TN-C/3-kablo topraklama sistemi: N barasını G/PE barasına bağlamak için, birleştirme barasını (A) konumundan (B) konumuna getirin.

    UPS'in Arka Görünümü

  2. Sadece giriş ve bypass ortak olmayan (çift girişli) şebeke sistemi için : Çıkış/bypass terminallerinin arkasında belirtilen single şebeke atlama kablolarını çıkarın.

    UPS'in Arka Görünümü

  3. Güç kablolarını gösterildiği gibi bağlayın:
    1. Ekipman topraklama iletkenini/PE kablolarını bağlayın.
    2. Giriş kablolarını bağlayın.
    3. Sadece giriş ve bypass ortak olmayan (çift girişli) şebeke sistemi için : Bypass kablolarını bağlayın.
    4. Çıkış kablolarını bağlayın.
    NOT: Yalıtımlı halkaları 3.7 Nm'ye kadar sıkın (2.7 lb-ft / 32.7 lb-in)

    UPS'in Arka Görünümü

    DİKKAT
    EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
    Kablo pabuçlarının/yalıtımlı halkaların sıkılığını kontrol edin. Kablo pabuçları/yalıtımlı halkalar, kabloların çekilmesi nedeniyle hareket ederse, cıvata/vida gevşeyebilir.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  4. Sağ arka plakayı tekrar takın.
  5. Sol arka rakor levhasını UPS'e tekrar takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?