990-91216D-022

De signaaldraden aansluiten voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M

OPMERKING: Leid de signaaldraden afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
  1. Verwijder de drie schakelaarindicatielampjes en de labels voor schakelaarindicatielampjes van het onderhoudsbypasspaneel. De schakelaarindicatielampjes worden niet ondersteund op de Easy UPS 3S en de Easy UPS 3M.
  2. Installeer drie ronde blindstoppen (niet meegeleverd) in de gaten in de binnendeur.
  3. Verwijder op de klemmenstrook de interne aansluitingen voor de schakelaarindicatielampjes (pen 1-6).
  4. Pas op de klemmenstrook de interne aansluiting voor de MBB-hulpschakelaars (pen 11-14) aan van Normaal gesloten (NC) in Normaal open (NO).
  5. Verbind de non-Class 2/non-SELV-signaaldraden van de klemmenstrook in het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan UPS 1 en UPS 2. Volg een van de onderstaande opties:
    • Voor Easy UPS 3S: Sluit aan op J5 in de UPS-eenheden OF op J6 en J7 in de UPS-eenheden.
    • Voor Easy UPS 3M: Sluit aan op J8 in de UPS-eenheden.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Trek de signaaldraden aan en bevestig ze aan de trekontlasters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?