990-91261F-004

Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab

  1. Før signalkablerne fra modulært batteriskab 1 igennem UPS'ens venstre side (hvis det er et tilstødende modulært batteriskab) eller gennem bagsiden af UPS'en (hvis det modulære batteriskab er placeret længere væk).

    Tilstødende modulært batteriskab 1 og UPS'en set forfra

  2. Tilslut signalkablerne fra modulært batteriskab 1 til UPS'en:
    1. Fjern termineringsstikket fra J8008 på kort 640-7552 i UPS'en.
    2. Sæt termineringsstikket i J8008 på kort 640-7552 i det sidste modulære batteriskab (T).
    3. Tilslut signalkablet fra J8011 på kort 640-7552 i modulært batteriskab 1 til J8014 på kort 640-7552 i UPS'en.
    4. Tilslut signalkablet fra J8007 på kort 640-7552 i modulært batteriskab 1 til J8008 på kort 640-7552 i UPS'en.
    Modulært batteriskab 2, 3, 4 Modulært batteriskab 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?