Reemplazar o instalar una cadena de baterías modulares
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga
eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las
baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
riesgo de daños en el equipo
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de caída de la carga
El respaldo de batería no está disponible en
un armario cuando el dispositivo de desconexión de batería
(BB) del armario está en la posición OFF (abierto).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- Coloque el dispositivo de desconexión de batería (BB) en la posición OFF (abierto) del SAI o el armario de baterías modulares del SAI en los que se deba reemplazar o colocar los módulos de baterías.
- Retire la tapa de la batería del SAI o el armario de baterías modulares.
- Retire un módulo de baterías:
- Desconecte los terminales de las baterías de la parte frontal del módulo de baterías.
- Retire el tornillo de la manilla del módulo de baterías; a continuación, levante la manilla.
- Extraiga con cuidado el módulo de baterías de la ranura. Retire siempre la cadena de baterías completa (cuatro módulos de baterías).
- Instale un módulo de baterías:
- Encaje el módulo de baterías en la ranura. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba. Instale siempre una cadena de baterías completa (cuatro módulos de baterías).
- Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías y fíjela al estante con el tornillo que se suministra.
- Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal del módulo de baterías.
- Consulte Ver el estado de la batería modular para verificar la instalación correcta de los módulos de baterías.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería en el SAI o el armario de baterías modulares.
- Coloque el dispositivo de desconexión de batería (BB) en la posición ON (cerrado) del SAI o el armario de baterías modulares.
- Solo para la sustitución completa de todos los módulos de baterías en el sistema SAI: Seleccione para restablecer todos los datos de las baterías (incluidos el factor de envejecimiento del tiempo de autonomía de la batería, los contadores de vida útil y las estadísticas de la batería).
PELIGRO
ADVERTENCIA