配置 Modbus
Modbus 可通过集成或可选的网络管理卡 (NMC) 进行配置。
- 点击,然后选择集成
NMC 配置集成网络管理卡或可选 NMC 配置可选网络管理卡。
- 启用或禁用串行 Modbus。
- 将奇偶校验设置为无、偶数或奇数。
- 将停止位设置为 1 或 2。
- 将波特率设置为 2400、9600、19200 或 38400。
- 将目标唯一 ID 设置为 1 和 247 之间的数字。
- 点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
- 启用或禁用 TCP Modbus。
- 选择端口 502 或端口[5000 至 32768]。
- 点击确定保存设置。