990-5910E-037

查看系统状态信息

  1. 点击状态
    1. 点击输入输出旁路电池温度并机以查看状态。

      输入

      线电压 (ph-ph) 当前输入线电压 (ph-ph)。
      电流 当前市电电源的每相输入电流,单位为安培 (A)。
      频率 当前的输入频率,单位为赫兹 (Hz)。
      相电压 (ph-N)* 当前相线与零线间的输入电压,单位伏特 (V)。
      总功率 当前的总有功功率输入(对于所有三相),单位千瓦 (kW)。
      功率 当前每相的有功功率(或真实功率)输入,单位千瓦 (kW)。有功功率是功率通量的一部分,在交流波形的整个循环上求平均值,获得单个方向能量净传递。
      峰值电流 输入峰值电流,单位为安培 (A)
      功率因数 有功功率与视在功率的比值。
      电能 自安装以来的总能耗。

      输出

      线电压 (ph-ph) 逆变器的相间输出电压,单位伏特 (V)。
      电流 当前每相的输出电流,单位安培 (A)。
      频率 当前的输出频率,单位为赫兹 (Hz)。
      相电压 (ph-N)* 逆变器的相线与零线间输出电压,单位伏特 (V)。
      负载 当前所有阶段使用的 UPS 容量百分比。最高相负载的负载百分比会显示在屏幕上。
      零线电流* 当前的输出零线电流,单位为安培 (A)。
      总功率 当前的总有功输出功率(对于所有三相),单位千瓦 (kW)。
      功率 当前每相的有功功率(或真实功率)输出,单位千瓦 (kW)。有功功率是功率通量的一部分,在交流波形的整个循环上求平均值,获得单个方向能量净传递。
      峰值电流 输出峰值电流,单位为安培 (A)。
      功率因数 当前每相的输出功率因数。功率因数是有功功率与视在功率的比值。
      电能 自安装以来供应的总电能。
      波峰因数 当前每相的输出波峰因数。输出波峰因数是输出电流峰值与 RMS(均方根)值的比值。

      旁路

      线电压 (ph-ph)* 当前相间的旁路电压 (V)。
      电流 当前每相的旁路电流,单位安培 (A)。
      频率 当前的旁路频率,单位为赫兹 (Hz)。
      相电压 (ph-N) 当前相线与零线间的旁路电压 (V)。
      总功率 当前的总有功旁路功率(对于所有三相),单位千瓦 (kW)。
      功率 当前每相的有功旁路功率,单位千瓦 (kW)。有功功率是电压和电流瞬时乘积的平均值。
      峰值电流 旁路峰值电流,单位为安培 (A)。
      功率因数 当前每相的旁路功率因数。功率因数是有功功率与视在功率的比值。

      电池

      测量值 目前从电池吸取的直流功率,单位:千瓦 (kW)。
      当前的电池电压 (VDC)。
      当前的电池电流,单位为安培 (A)。正向电流表示电池正在充电;负向电流表示电池正在放电。
      来自所连接的温度传感器的电池温度,单位为摄氏度或华氏度。
      电池 电池到达低电压关闭前的运行时间。还显示电池电量水平,以满电量百分比表示。
      当前的电池电量 (Ah)。
      配置 显示电池类型。对于模块电池,点击此字段中的详细信息以查看模块电池详细信息。请参阅查看模块电池状态
      状态 充电器的常规状态。
      模式 充电器的运行模式(关闭浮动快速均衡循环测试)。
      充电容量 最大充电容量,以 UPS 额定功率的百分比表示。

      温度

      环境温度 环境温度,单位为摄氏度或华氏度。
      电池温度 来自所连接的电池温度传感器的电池温度,单位为摄氏度或华氏度。
      温度 来自可选连接的温度传感器(AP9335T 和 AP9335TH)的环境温度,单位为摄氏度或华氏度。通过网络管理界面进行命名。
      湿度 来自可选连接的湿度传感器 (AP9335TH) 的湿度,单位为百分比。通过网络管理界面进行命名。

      并机

      输入电流 当前输入电源的每相输入电流,单位为安培 (A)。
      旁路电流 当前旁路电源的每相旁路电流,单位为安培 (A)。
      总输出功率 并机 UPS 系统的总输出功率,显示并机系统的总负载百分比和总输出功率,单位为 kW 和 kVA。
      输出电流 当前每相的输出电流,单位安培 (A)。
      冗余 UPS 数量 安装的冗余 UPS 数量。
      冗余设置 已配置的冗余设置。
本页的QR代码

这有帮助吗?