990-5910D-037

配置 UPS 输入

注: 要确保 UPS 正确运行,必须进行此配置。
  1. 点击配置 > UPS
    1. 市电配置设置为单市电双市电
    2. 可选择自动启动逆变器启用此功能。启用自动启动逆变器后,如果逆变器因电池耗尽而关机,则在输入电压恢复后,逆变器将自动启动。
      危险
      小心触电、爆炸或电弧
      在操作 UPS 前,请始终执行正确的锁定挂牌。当市电电源恢复时,开启了自动启动的 UPS 会自动重启。
      未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
    3. 存在变压器设置为不存在变压器输入变压器输出变压器
  2. 点击确定保存设置。
本页的QR代码

这有帮助吗?