990-5910F-012

Configuration du Modbus

Le Modbus peut être configuré pour la carte de gestion réseau intégrée (NMC) et pour celle en option.

  1. Appuyez sur Configuration > Modbus et sélectionnez NMC intégrée pour configurer la carte de gestion réseau intégrée ou NMC en option pour configurer la carte de gestion réseau en option.
    1. Activez ou désactivez Modbus série.
    2. Réglez la Parité sur Aucun, Pair ou Impair.
    3. Réglez le Bit d'arrêt sur 1 ou 2.
    4. Réglez le Débit en bauds sur 2 400, 9 600, 19 200 ou 38 400.
    5. Définissez l'identifiant unique cible sur un nombre compris entre 1 et 247.
      NOTE: Chaque dispositif du bus doit avoir exactement les mêmes paramètres, à l'exception de l'adresse de l'identifiant unique cible, qui doit être unique pour chaque dispositif. Deux dispositifs du bus ne peuvent pas avoir la même adresse.
    6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et sur le symbole de la flèche pour passer à la page suivante.
    7. Activez ou désactivez TCP Modbus.
    8. Sélectionnez Port 502 ou Port [5 000 à 32 768].
    9. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?