990-5910G-037

警报消息

显示文字 严重程度 说明 纠正措施
激活码对 UPS 无效 严重 激活码对 UPS 无效。 输入有效的激活码。
激活码丢失 严重 激活码丢失。 输入激活码。
建议进行过滤网技术检查 报警 建议对过滤网进行检查并实施预防性维护。 过滤网可能需要更换。
环境温度高 警告 环境温度高。  
环境温度超限 警告 环境温度超限  
可用的 UPS 功率低于配置的 UPS 功率额定值 警告 可用的逆变器功率低于配置的 UPS 功率额定值。  
电池正在放电 警告 负载所消耗的功率超过了 UPS 从输入获取的功率,从而导致 UPS 消耗电池的功率。  
电池断路器 BB1 断开 警告 电池断开装置 BB1 断开。  
电池断路器 BB2 断开 警告 电池断开装置 BB2 断开。  
电池电量低于最小可接受水平 警告 电池电量低于 UPS 额定电源的最小可接受值。小心电池损坏。 更改电池配置和/或添加大容量电池。
电池电量极低 警告 电池容量低于 50%。 应更换电池。
电池电量低 警告 电池容量介于 50% 至 75%。  
电池配置错误 警告 串联电池的数量、电池单体的数量和标称电池电压等设置与 UPS 的电池电压范围不匹配。 检查并校正电池设置。
电池浮充电流超出预期值 警告 电池浮充电流超出预期值,已进行限制以避免热失控。 检查电池。
电池运行时间小于最小可接受的运行时间 警告 电池运行时间小于配置的最小可接受值。  
电池工作异常 严重 电池工作异常。 请联系施耐德电气。
电池模块温度超限 警告 电池模块温度超限。 请联系施耐德电气。
电池模块温度传感器工作异常 警告 电池模块温度传感器工作异常。 请联系施耐德电气。
电池模块类型未知 警告 电池模块类型未知。 请联系施耐德电气。
电池室通风故障 警告 输入继电器显示电池室通风故障。  
电池电压与电池配置不匹配 严重 电池电压与电池配置设置不匹配。 检查并校正电池设置。
BMC 通信丢失 - 已连接 警告 电池监控控制器 (BMC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接丢失。电池监控控制器 (BMC) 已连接。 请联系施耐德电气。
BMC 通信丢失 - 已断开 警告 电池监控控制器 (BMC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接丢失。电池监控控制器 (BMC) 已断开连接。 请联系施耐德电气。
BMC 通信未通过身份验证 警告 电池监控控制器 (BMC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接未通过身份验证。 请联系施耐德电气。
中性点与地线之间连接丢失 警告 中性点与地线之间连接丢失。  
断路器 IMB 闭合 警告 内部维修断开装置 IMB 已闭合,使用旁路未受保护的电源为负载供电。  
断路器 MBB 闭合 警告 维修旁路断开装置 MBB 已闭合,使用旁路未受保护的电源为负载供电。  
断路器 RIMB 闭合 警告 远程内部维修旁路断开装置 RIMB 已闭合,使用旁路未受保护的电源为负载供电。  
断路器 SIB 断开 警告 系统隔离断开装置 SIB 已断开,系统无法为负载供电。  
断路器 SSIB 断开 警告 静态开关输入断开装置 SSIB 已断开,以致静态旁路运行模式不可用。  
断路器 UIB 断开 警告 设备输入断路器 UIB 断开,防止 UPS 在正常运行模式中运行。  
断路器 UOB 断开 警告 设备输出断开装置 UOB 断开,UPS 无法为负载供电。  
旁路频率超限 警告 旁路频率超限。 检查旁路频率和旁路频率设置。
旁路缺相 警告 旁路缺相。 检查旁路。请联系施耐德电气。
旁路相序错误 警告 旁路相序错误。 检查旁路。请联系施耐德电气。
旁路电压超限 警告 旁路电压超限,UPS 无法进入请求旁路模式。  
充电功率降低 报警 电池充电功率已降低。 此功能的输入已激活,或输入电流已达最大上限。
充电器因电池温度高而关闭 警告 电池温度过高,充电器已关闭。 检查电池温度。
配置的 UPS 功率额定值超出帧功率额定值 严重 配置的 UPS 功率额定值超出了帧功率额定值。 请联系施耐德电气。
确认冗余丢失和/或切换至强制静态旁路 警告 “逆变器关闭”按钮已按下,用户必须确认冗余将丢失和/或系统将切换至强制静态旁路。 使用显示屏确认或中止操作。
控制箱已禁用 警告 控制箱已被用户禁用。  
显示屏通信丢失 - 已连接 警告 显示屏和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接丢失。显示屏已连接。 请联系施耐德电气。
显示屏通信丢失 - 已断开 警告 显示屏和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接丢失。显示屏已断开连接。 请联系施耐德电气。
显示屏通信未通过身份验证 警告 显示屏和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接未通过身份验证。 请联系施耐德电气。
紧急停机按钮已激活 严重 紧急停机 (EPO) 开关已激活。 停用紧急停机 (EPO) 开关。
外部电池监控检测到故障 警告 输入接点显示外部电池监控检测到故障  
外部储能监控:重要报警 严重 输入接点显示外部储能监控已检测到严重故障。 请联系施耐德电气。
外部储能监控:次要报警 警告 输入接点显示外部储能监控已检测到次要故障。 请联系施耐德电气。
外部信号关闭充电器:已激活 警告 充电器关闭的输入接点已激活。 请联系施耐德电气。
并机 UPS 中的固件版本不一致 警告 并机 UPS 中的固件版本不一致。 将并机系统中所有 UPS 设备的固件升级为相同版本
常规并机系统事件 严重 并机系统配置不正确或工作异常。 请联系施耐德电气。
发电机组正在给 UPS 供电 报警 输入接点显示由发电机组为 UPS 供电。  
检测到接地故障 警告 输入接点显示检测到接地线故障。 请联系施耐德电气。
电池温度级别过高 警告 电池温度高于警报设置。 检查电池温度。温度过高可能减少电池寿命时间。
因电池温度高而关闭 严重 能量存储监视已检测到电池温度超过关机限值。 检查电池温度。
高效模式已禁用 报警 输入接点禁用了高效模式。  
远程传感器检测到超过高湿度阈值 警告 集成式环境监测器存在高湿度阈值超出错误。 请检查环境。
远程传感器检测到超过高温阈值 警告 集成式环境监测器存在高温阈值上限超出错误。 请检查环境。
带 MBB 的并机系统中的 IMB 闭合 警告 内部维修断开装置 IMB 在带有维修旁路断开装置 MBB 的并机系统中闭合。  
IMB 冗余监控异常 警告 内部维修断开装置 IMB 的两个冗余辅助开关报告的状态不一致。 检查内部维修断开装置 IMB 的辅助开关接线。
检测到不完整的电池组 警告 检测到不完整的电池组。 添加缺失的电池模块。
检测到 3 线配置错误 严重 不允许 UPS 作为 3 线系统在配置的 UPS 系统电压下运行。 请联系施耐德电气。
检测到错误的电池监控控制器 (BMC) 配置 警告 检测到错误的电池监控控制器 (BMC) 配置。 检查电池监控控制器 (BMC) 地址 ID 是否已正确分配,以及模块电池柜的配置数量是否与所安装的数量对应。
检测到错误的系统电压配置 严重 配置的 UPS 系统电压不在允许范围内。 请联系施耐德电气。
检测到错误的 UPS 基本型号 严重 UPS 基本型号与所安装的功率柜类型、功率模块类型和/或静态旁路开关模块 (SBS) 类型不匹配。 请联系施耐德电气。
检测到错误的 UPS 型号 严重 UPS 型号与 UPS 基本型号不匹配。 请联系施耐德电气。
输入频率超限 警告 输入频率超限。 检查输入频率和输入频率设置。
输入缺相 警告 输入缺相。 检查输入。请联系施耐德电气。
输入相序错误 警告 输入相序错误。 检查输入。请联系施耐德电气。
输入电压超限 警告 输入电压超限。  
内部功率模块冗余丢失 警告 没有足够的可用功率模块,已配置的内部功率模块冗余丢失。 添加更多功率模块。
因用户请求,逆变器已关闭 警告 因用户请求,逆变器已关闭  
逆变器输出与旁路输入处于不同相位 警告 UPS 逆变器输出与旁路输入处于不同相位。  
UPS 负载高于警告级别 警告 UPS 负载已超过警告级别。 减少系统负载。
远程传感器通信丢失 严重 本地网络管理接口到集成式环境监测器的通信丢失 请检查环境。
电池温度级别过低 警告 电池温度低于警报设置。  
远程传感器检测到低于低湿度阈值 警告 集成式环境监测器存在低湿度阈值超出错误。 请检查环境。
远程传感器检测到低于低温阈值 警告 集成式环境监测器存在低温阈值超出错误。 请检查环境。
远程传感器检测到超过最高湿度阈值 严重 集成式环境监测器存在最高湿度阈值超出错误。 请检查环境。
远程传感器检测到超过最高温度阈值 严重 集成式环境监测器存在最高温度阈值超出错误。 请检查环境。
MBB 冗余监控异常 警告 维修旁路断开装置 MBB 的两个冗余辅助开关报告的状态不一致。 检查维修旁路断开装置 MBB 的辅助开关接线。
远程传感器检测到低于最低湿度阈值 严重 集成式环境监测器存在最低湿度阈值超出错误。 请检查环境。
远程传感器检测到低于最低温度阈值 严重 集成式环境监测器存在最低温度阈值超出错误。 请检查环境。
检测到电池组级别上的混合电池品牌 警告 电池组中的电池模块不是同一品牌。 确保电池组中的电池模块是同一品牌。
检测到系统级别上的混合电池模块商业代码 警告 检测到系统级别上的混合电池模块商业代码。 确保安装的所有电池模块具有相同的商业代码。
检测到混合电池解决方案 警告 UPS 配置为使用标准电池解决方案,但检测到一个或多个电池模块。 确保未安装电池模块。
模块电池断路器断开 警告 模块电池断开装置断开。  
模块电池柜商业代码未知 警告 模块电池柜商业代码未知。 请联系施耐德电气。
模块电池柜保险丝熔断 警告 模块电池柜保险丝熔断。 请联系施耐德电气。
模块电池直流继电器断开 警告 模块电池直流继电器断开。  
模块电池组温度超限 警告 模块电池组温度超限。  
模块电池温度超限 警告 模块化电池温度超限。  
多个 NTP 服务器连接已启用 警告 多个 NTP 服务器连接已启用。 禁用 NTP 服务。
检测到中性点位移 警告 检测到中性点位移。  
NMC 通信丢失 - 已连接 警告 网络管理卡 (NMC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接丢失。网络管理卡 (NMC) 已连接。 请联系施耐德电气。
NMC 通信丢失 - 已断开 警告 网络管理卡 (NMC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接丢失。网络管理卡 (NMC) 已断开连接。 请联系施耐德电气。
NMC 通信未通过身份验证 警告 网络管理卡 (NMC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接未通过身份验证。 请联系施耐德电气。
NMC 固件版本不兼容 警告 网络管理卡 (NMC) 的固件版本不兼容。 请联系施耐德电气。
无功率模块存在 警告 无功率模块存在。  
无 SBS 存在 警告 无静态旁路开关模块 (SBS) 存在。  
打开逆变器所需的 UPS 设备不足 警告 一个或多个并机 UPS 设备已请求开启逆变器,但是准备就绪的 UPS 设备数量不足,导致系统无法输入运行逆变器的命令。 打开更多 UPS 设备的逆变器和/或检查“供电负载所需的最低并机 UPS 数量”的设置。
输出频率超限 警告 输出频率超限。 请检查输出频率和输出频率设置。
输出电压超限 警告 输出电压超限。  
UPS 因环境温度高出现过载 警告 在高环境温度下运行时负载将超出了额定 UPS 容量。 减少系统负载或降低环境温度。
UPS 过载或短路 警告 负载超过额定容量的 100% 或输出端存在短路。 请减少系统负载或检查输出是否短路。
PBUS 线缆 1 并联通讯丢失 警告 PBUS1 可能已损坏。 更换 PBUS1。
PBUS 线缆 2 并联通讯丢失 警告 PBUS2 可能已损坏。 更换 PBUS2。
并机混合运行模式 警告 一个或多个并机 UPS 设备正使用电池模式运行,而其他并机 UPS 设备在正常模式运行。  
并机冗余丢失 警告 配置的并机冗余丢失,可能的原因是输出负载过高,或者可用的 UPS 设备不足。 减少系统负载或添加更多并机 UPS 设备。
并机设备不存在 警告 UPS 无法与并机 UPS %d 通信。UPS 可能已断电或 PBUS 线缆已损坏。 请联系施耐德电气。
PMC 通信丢失 - 已连接 警告 功率模块控制器 (PMC) 和设备控制器 (UC) 之间的通信链接丢失。功率模块控制器 (PMC) 已连接。 请联系施耐德电气。
PMC 通信丢失 - 已断开 警告 功率模块控制器 (PMC) 和设备控制器 (UC) 之间的通信链接丢失。功率模块控制器 (PMC) 已断开连接。 请联系施耐德电气。
PMC 通信未通过身份验证 警告 功率模块控制器 (PMC) 和设备控制器 (UC) 之间的通信链接未通过身份验证。 请联系施耐德电气。
功率模块已禁用 警告 功率模块已禁用。  
功率模块风扇故障 警告 功率模块的一个或多个风扇发生故障。风扇冗余缺失。 请联系施耐德电气。
功率模块进风口温度高 警告 功率模块进风口温度高。  
功率模块进风口温度超限 警告 功率模块进风口温度超限。  
功率模块故障 警告 功率模块发生故障。 更换功率模块或联系施耐德电气。
功率模块过热 严重 功率模块温度超过临界点。  
功率模块监视单元检测到故障 严重 功率模块监视单元检测到故障。 请联系施耐德电气。
功率模块温度警告 警告 功率模块温度超过警告级别。  
产品未注册 报警 您的 UPS 未注册。 请注册您的产品。
RIMB 冗余监控异常 警告 远程内部维修断开装置 RIMB 的两个冗余辅助开关报告的状态不一致。 检查远程内部维修断开装置 RIMB 的辅助开关接线。
SBS 模块已禁用 警告 静态旁路开关模块 (SBS) 已被用户禁用。  
SBS 功率额定值低于配置的 UPS 功率额定值 警告 静态旁路开关模块 (SBS) 的功率额定值低于配置的UPS 功率额定值。UPS 的功率额定值已降容以匹配静态旁路开关模块 (SBS) 的功率额定值。  
SBSC 通信丢失 - 已连接 警告 静态旁路开关模块控制器 (SBSC) 和设备控制器 (UC) 之间的通信链接丢失。静态旁路开关模块控制器 (SBSC) 已连接。 请联系施耐德电气。
SBSC 通信丢失 - 已断开 警告 静态旁路开关模块控制器 (SBSC) 和设备控制器 (UC) 之间的通信链接丢失。静态旁路开关模块控制器 (SBSC) 已断开连接。 请联系施耐德电气。
SBSC 通信未通过身份验证 警告 静态旁路开关模块控制器 (SBSC) 和设备控制器 (UC) 之间的通信链接未通过身份验证。 请联系施耐德电气。
设置文件未被接受 警告 设置文件无效或不适用于此 UPS。  
控制箱中的 SLC 工作异常 严重 控制箱中的系统级控制器 (SLC) 工作异常。 请联系施耐德电气。
静态旁路开关风扇故障 警告 静态旁路开关模块 (SBS) 的一个或多个风扇发生故障。风扇冗余缺失。 请联系施耐德电气。
静态旁路开关故障 严重 静态旁路开关故障。UPS 被阻止进入静态旁路运行模式。 请联系施耐德电气。
静态旁路开关警告 警告 静态旁路开关需要技术检查,但仍可完全运行。 请联系施耐德电气。
同步不可用 - 系统正在自由运行 警告 UPS 无法同步至旁路输入、外部电源或并机系统。  
系统锁定在旁路运行模式 严重 系统锁定在旁路运行模式。 系统 75 秒内在逆变器运行模式和旁路运行模式中切换超过 10 次。请按“逆变器运行”按钮切换回正常运行模式。
系统运行模式 - 强制静态旁路 严重 为响应严重事件或逆变器关闭请求,系统进入旁路运行模式。  
系统运行模式 - 维修旁路 警告 系统负载由维修旁路断开装置 MBB 供电。  
系统运行模式 - 关 严重 系统输出功率已关闭。  
系统运行模式 - 请求静态旁路 警告 为响应 UPS 前面板或由用户启动的软件命令,系统进入旁路模式,通常用于维护。  
系统运行模式 - 静态旁路待机 严重 为响应严重事件或逆变器关闭请求,系统进入静态旁路待机运行模式。  
建议进行技术检查 报警 建议对产品及其电池进行检查并实施预防性维护。 请联系施耐德电气。
输入和/或输出变压器的温度过高 警告 输入和/或输出变压器的温度过高。 检查输入和/或输出变压器的温度。
UC 通信丢失 - 已连接 警告 设备控制器 (UC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接丢失。设备控制器 (UC) 已连接。 请联系施耐德电气。
UC 通信丢失 - 已断开 警告 设备控制器 (UC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接丢失。设备控制器 (UC) 已断开连接。 请联系施耐德电气。
UC 通信未通过身份验证 警告 设备控制器 (UC) 和系统级控制器 (SLC) 之间的通信链接未通过身份验证。 请联系施耐德电气。
控制箱中的 UC 工作异常 严重 控制箱中的设备控制器 (UC) 工作异常。 请联系施耐德电气。
检测到不支持的功率柜类型 严重 当前的 UPS 功率配置不支持检测到的 UPS 功率柜类型。 请联系施耐德电气。
检测到不支持的功率模块类型 严重 当前的 UPS 功率配置不支持检测到的功率模块类型。 请联系施耐德电气。
检测到不支持的 SBS 模块类型 严重 当前的 UPS 功率配置不支持检测到的静态旁路开关模块 (SBS)。 请联系施耐德电气。
UOB 冗余监控异常 警告 设备输出断开装置 UOB 的两个冗余辅助开关报告的状态不一致。 检查设备输出断开装置 UOB 的辅助开关接线。
UPS 锁定为静态旁路模式:已激活 警告 用于将 UPS 锁定为静态旁路模式的输入接点已激活  
UPS 运行模式 - 电池 警告 为响应输入电源问题或因退出 E-变换模式而采用电池供电。  
UPS 运行模式 - 电池测试 报警 为响应电池性能测试,采用电池供电。  
UPS 运行模式 - 强制静态旁路 严重 UPS 处于强制静态旁路。 检查活动警报和事件日志,获取有关 UPS 处于强制静态旁路的原因详情。
UPS 运行模式 - 逆变器待机 报警 UPS 已准备就绪进入电池运行模式,但正等待系统的允许。UPS 输出已关闭。  
UPS 运行模式 - 维修旁路 警告 UPS 负载由维修旁路断开装置 MBB 供电。  
UPS 运行模式 - 关 严重 输出功率已关闭。  
UPS 运行模式 - 请求静态旁路 警告 为响应 UPS 前面板或由用户启动的软件命令,UPS 进入旁路模式,通常用于维护。  
UPS 运行模式 - 静态旁路待机 警告 UPS 已准备就绪进入静态旁路,但正等待系统的允许。UPS 输出已关闭。  
UPS 输出负载太低,无法支持 E-变换 报警 UPS 输出负载太低,无法支持 E-变换。 增加 UPS 输出负载或禁用 E-变换。
UPS 监视系统检测到故障 严重 UPS 监视系统检测到故障。 请联系施耐德电气。
用户定义的输入 1 已激活 报警 用户定义的输入接点 1 被激活。  
用户定义的输入 2 已激活 报警 用户定义的输入接点 2 被激活。  
保修即将到期 报警 产品保修即将到期。 请联系施耐德电气。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?