990-5910G-037

启用 SNMP 协议

  1. 通过网络管理界面的 IP 地址或 DNS 名称(如果配置)对其进行访问。
  2. 输入用户名和密码。默认的用户名和密码均为 apc。首次登录时,系统将提示您更改此密码。
  3. 要启用 SNMPv1 协议:
    1. 转到配置 > 网络 > SNMPv1 > 访问,选择启用,然后单击应用
    2. 转到 配置 > 网络 > SNMPv1 > 访问控制,然后设置参数。
  4. 要启用 SNMPv3 协议:
    1. 转到 配置 > 网络 > SNMPv3 > 访问,选择启用,然后单击应用
    2. 转到配置 > 网络 > SNMPv3 > 访问控制,然后设置参数。
    3. 转到配置 > 网络 > SNMPv3 > 用户配置文件,然后设置参数。
注: SNMPv1 或 SNMPv3 设置必须与 EcoStruxure IT GatewayStruxureWare Data Center Expert 中的设置相匹配,才能确保网络管理卡 4 能够与 EcoStruxure IT GatewayStruxureWare Data Center Expert 进行正确通信。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.