990-5910G-015

Magas hatásfokú üzemmód konfigurálása

  1. Koppintson a Konfiguráció > Magas hatásfok elemre.
  2. Válassza a Magas hatásfokú üzemmód lehetőséget: Letiltás, ECO mód vagy eConversion.
    MEGJEGYZÉS: Az ECO mód engedélyezéséhez forduljon a Schneider Electrichez.
  3. Ha lehetséges, válassza az eConversion harmonikus torzítás kiegyenlítése lehetőséget.
  4. Válassza a Magas hatásfokú ütemezés lehetőséget: Aktív ütemezés szt, Mindig aktív vagy Soha nem aktív.
    1. Az Aktív ütemezés szt esetében koppintson az Ütemezés elemre, és szükség szerint engedélyezze az ütemezés(eke)t.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.