990-5910D-015

Moduláris akkumulátor állapotának megtekintése

  1. Válassza az Állapot > Akkumulátor > Részletek lehetőséget. Megjelenik a moduláris akkumulátormegoldás áttekintése. Megtekintheti az egyes moduláris akkumulátorszekrények és az UPS-ben található moduláris akkumulátorokhoz (csak belső akkumulátorokkal ellátott UPS-modellek esetében érhető el) tartozó akkumulátormegszakítók állapotát. Ha az akkumulátor szimbóluma vörös, akkor a moduláris akkumulátorszekrényben vagy az UPS-ben található egyik moduláris akkumulátor esetében riasztás aktiválódott. Az ezen a képernyőn látható hőmérséklet a moduláris akkumulátorszekrényben/UPS-ben mért legmagasabb akkumulátorsor-hőmérséklet.
  2. Koppintson a Belső (UPS-ben) nevű akkumulátorszimbólumra (csak belső akkumulátorokkal ellátott UPS-modellek esetében látható) az UPS moduláris akkumulátorai adatainak megtekintéséhez, vagy koppintson a ModBC # x nevű akkumulátorszimbólumra az x moduláris akkumulátorszekrényben található akkumulátorok adatainak megtekintéséhez. Ekkor láthatóvá válnak az egyes akkumulátorsorok adatai, többek között a beszerelt akkumulátormodulok száma, a riasztási állapot, az egyes akkumulátorsorok hőmérséklete és az akkumulátormodul típusa.
QR code for this page

Ez hasznos volt?