990-5910G-015

LED-állapotjelzések UPS-üzemmód szerint

Ha a kijelző nem működik, az UPS-üzemmód az elülső panel alatti állapotjelző LED-eken látható.

  • A zöld LED aktív funkciót jelez.

  • A kikapcsolt LED inaktív funkciót jelez.

  • Vörös LED jelzi, ha a funkció nem működik vagy riasztási állapotban van.

Kettős konverzió (normál üzemmód)
Akkum. üzemmód (kettős betáplálású rendszerben, ha a bypass elérhető)
Akkum. üzemmód (egyszeres vagy kettős betáplálású rendszerben, ha a bypass nem érhető el)
Igényelt stat. bypass üzemmód
Kénysz. stat. bypass üzemmód
ECO mód
eConversion mód
Kikapcsolt állapot
Stat bypass kész áll üzemmód
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.