990-5910G-015

Az UPS rendszer indítása kikapcsolt állapotból

MEGJEGYZÉS: Az alábbi eljárással kikapcsolt állapotból, terhelés nélkül indíthatja el az UPS-t. Ha MBB-n vagy IMB-n keresztül érkező terheléssel indítja a UPS-t, kövesse az itt található eljárást: A UPS rendszer indítása karbantartási bypass üzemmódból.
  1. Zárja az egység bemeneti megszakító eszközét (UIB).
    A kijelző bekapcsol. Az újraindítás körülbelül 3 percig tart.
  2. Zárja a statikus kapcsoló bemeneti megszakító eszközét (SSIB) (ha van).
  3. Zárja az akkumulátormegszakító eszközöket (ha vannak).
  4. Zárja az egység kimeneti megszakító eszközét (UOB).
  5. Zárja a rendszer kimeneti megszakító eszközét (SIB) (ha van).
  6. Kapcsolja be az invertert a vezérlődobozon lévő bekapcsológomb megnyomásával, vagy kövesse az itt található eljárást: Az inverter bekapcsolása.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?