990-5910G-015

Akkumulátorteszt indítása

Előfeltételek:

  • Az akkumulátormegszakító eszközök zárva vannak.

  • Nincsenek kritikus riasztások.

  • A bypass tápellátás álljon rendelkezésre.

  • A statikus bypass műveletnek elérhetőnek kell lennie.

  • Az akkumulátor töltöttsége legyen legalább 50%.

  • A rendelkezésre álló futásidő legyen legalább 4 perc.

  • A működési mód legyen normál üzemmód, eConversion vagy ECO mód.

  • A rendszer működési módja legyen inverter, eConversion vagy ECO mód.

Ez a funkció többféle tesztet végez el az akkumulátoron, például ellenőrzi, ha a biztosítékok kiégtek, vagy ha az akkumulátor gyenge. A teszt meríti az akkumulátorokat, és a teljes futásidő-kapacitás kb. 10%-át használja fel. Példa: Ha 10 perc futásidő áll rendelkezésre, a teszt 1 percig fut. Az akkumulátorteszt ütemezhető úgy, hogy automatikusan fusson különböző időközönként (leggyakrabban hetente, legritkábban évente egyszer).

  1. Válassza a Karbantartás > Akkumulátor > Teszt indítása lehetőséget.
  2. Koppintson az OK gombra a megerősítési képernyőn.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.