990-5910E-028

Запуск ИБП из выключенного режима

Примечание: Используйте эту процедуру для запуска ИБП из выключенного режима без подаваемой нагрузки. Если вы запускаете ИБП с нагрузкой, подаваемой через MBB или IMB, следуйте процедуре, описанной в Запуск ИБП из режима сервисного байпаса.
  1. Замкните входной автоматический выключатель блока (UIB).
    Дисплей включается. Последовательность перезагрузки длится примерно 3 минуты.
  2. Замкните входной переключатель модуля статик-свитча SSIB (при наличии).
  3. Замкните батарейные автоматы (при наличии).
  4. Замкните переключатель выхода UOB.
  5. Замкните изоляционный переключатель системы SIB (при наличии).
  6. Включите инвертор, нажав кнопку включения инвертора на блоке контроллера или следуя инструкциям в разделе Включение инвертора.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?