990-5910G-018

オフモードからのUPSシステムのスタートアップ

注記: この手順を使用して、オフモードから負荷給電なしでUPSをスタートアップします。MBBまたはIMBから負荷給電を行ってUPSをスタートアップしている場合は、UPSシステムの保守バイパス運転からの起動の手順に従ってください。
  1. ユニット入力遮断装置(UIB)を閉じます。
    ディスプレイが点灯します。再起動シーケンスは約3分続きます。
  2. スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)を閉じます(ある場合)。
  3. バッテリー遮断装置を閉じます(ある場合)。
  4. ユニット出力遮断装置(UOB)を閉じます。
  5. システム絶縁遮断装置(SIB)を閉じます(ある場合)。
  6. コントローラーボックスでオンボタンを押すか、インバーターオンに切り替えるの手順に従って、インバーターをオンにします。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.