990-5910F-012

Démarrage du système d'ASI à partir du mode Désactivé

NOTE: Utilisez cette procédure pour démarrer une ASI à partir du mode Désactivé sans charge fournie. Si vous démarrez l'ASI avec une charge fournie par le MBB ou l'IMB, veuillez suivre la procédure décrite dans Démarrage du système d'ASI en mode bypass de maintenance.
  1. Fermez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
    L'écran s'allume. La séquence de redémarrage dure environ 3 minutes.
  2. Fermez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique (le cas échéant).
  3. Fermez les disjoncteurs batterie (le cas échéant).
  4. Fermez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB).
  5. Fermez le disjoncteur d'isolation du système (SIB), le cas échéant.
  6. Allumez l'onduleur en appuyant sur le bouton ON sur le boîtier du contrôleur ou en suivant les instructions de la section Activation de l'onduleur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?