990-5910G-022

Het UPS-systeem starten vanuit de Uit-modus

OPMERKING: Volg deze procedure om een UPS op te starten vanuit de Uit-modus zonder aangesloten belasting. Als u de UPS opstart met belasting gevoed via MBB of IMB, volgt u de procedure die wordt beschreven in Het UPS-systeem opstarten vanuit de onderhoudsbypassmodus.
  1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB).
    Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 3 minuten.
  2. Sluit de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig).
  3. Sluit de batterijschakelaar (indien aanwezig).
  4. Sluit de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB).
  5. Sluit de schakelaar van de systeemisolatie (SIB) (indien aanwezig).
  6. Schakel de omvormer in door op de knop ON op de controllerkast te drukken of De omvormer inschakelen te volgen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?