990-91111L-022

De stroomkabels aansluiten met NEMA-platen met 2 gaten

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
In systemen met enkele netvoeding waarbij stroomkabels worden gesplitst vanwege de beperkte kabeldoorsnede, gebruikt u de bypassvoedingsrails voor de tweede ingangskabelset. Er is niet genoeg ruimte om twee ingangskabelsets met de ingangsvoedingsrails te verbinden vanwege de doorverbindingsrails met enkele netvoeding.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
Zo zorgt u voor correcte belastingverdeling in bypassmodus in een parallel systeem:
  • Alle bypass-kabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen.
  • Alle uitgangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen.
  • Alle ingangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen (alleen vereist in een systeem met enkele netvoeding).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
  1. Enkel voor TN-C/480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding):
    1. Verwijder de RFI-beugel. Bewaar de twee schroeven.
    2. Verwijder de schroef aan de linkerkant en leg deze opzij.
    3. Plaats de RFI-beugel aan de linkerkant met de drie schroeven.

    Vooraanzicht van de UPS

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Alleen voor systemen met enkele netvoeding: Verwijder de aangegeven L3-doorverbindingsrail aan de linkerzijde van de UPS. Bewaar de L3-doorverbindingsrail om deze later terug te kunnen plaatsen.
    • Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Verwijder de drie doorverbindingsrails met enkele netvoeding aan de linkerzijde van de UPS.

    Vooraanzicht van de UPS

  3. Plaats de NEMA-platen met 2 gaten en sluit de stroomkabels aan zoals afgebeeld in de aangegeven volgorde:

    *Inbegrepen bij set.

    Vooraanzicht van de UPS — Systeem met enkele netvoeding

    Vooraanzicht van de UPS – Systeem met dubbele netvoeding

    1. Verbind de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels.
    2. Sluit de N-kabels aan. Sluit het batterijmiddelpunt aan (indien aanwezig in de batterijoplossing).
    3. Sluit de DC+-kabels aan.
    4. Sluit de uitgangskabels aan.
    5. Verbind de DC-kabels.
    6. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
    7. Sluit de ingangskabels aan.
    OPMERKING: Zorg dat u de ingangskabels aansluit op de juiste ingangsvoedingsrails linksboven in de UPS.
  4. Alleen voor systemen met enkele netvoeding: Plaats de L3-doorverbindingsrail terug in de oorspronkelijke positie met twee M8-moeren.

    Vooraanzicht (rechts) van de UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?