990-91111L-022

Overzicht van parallel systeem

UIB Ingangsschakelaar van de eenheid
SSIB Ingangsschakelaar van de statische schakelaar
IMB Interne onderhoudsschakelaar
UOB Uitgangsschakelaar van de eenheid
SIB Schakelaar van de systeemisolatie
BB Batterijschakelaar
MBB Onderhoudsbypass-schakelaar
OPMERKING: In de literatuur van Schneider Electric wordt 'schakelaar' gebruikt als een algemene term voor vermogensautomaten of lastscheiders omdat hun positie kan variëren afhankelijk van de configuratie. Details over individuele configuraties zijn te vinden in het elektrische schema en/of door het symbool op de voorkant van elke schakelaar te lezen.

Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem

Galaxy VS kan 2 UPS-eenheden ondersteunen in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem voor redundantie met gedeelde UIB en SSIB.

Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – Enkele voeding

Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – dubbele netvoeding

Parallel systeem met afzonderlijke UIB en SSIB

Galaxy VS kan maximaal 4 UPS-eenheden parallel voor capaciteit ondersteunen en maximaal 3+1 UPS-eenheden parallel voor redundantie met afzonderlijke UIB en SSIB.

OPMERKING: IMB kan alleen worden gebruikt in een vereenvoudigd 1 + 1 parallel systeem. In elk ander parallel systeem moet een externe MBB aanwezig zijn en moet de IMB* met een hangslot in de open positie zijn vergrendeld.

Parallel systeem – Enkele voeding

Parallel systeem – dubbele netvoeding

Parallel systeem met gedeelde UIB en SSIB

Galaxy VS kan maximaal 4 UPS-eenheden parallel voor capaciteit ondersteunen en maximaal 3+1 UPS-eenheden parallel voor redundantie met gedeelde UIB en SSIB.

OPMERKING: IMB kan alleen worden gebruikt in een vereenvoudigd 1 + 1 parallel systeem. In elk ander parallel systeem moet een externe MBB aanwezig zijn en moet de IMB* met een hangslot in de open positie zijn vergrendeld.

Parallel systeem – Enkele voeding

Parallel systeem – dubbele netvoeding

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?