990-91111E-022

De seismische verankering installeren (optie)

  1. Monteer de achterste verankering(en) op de vloer. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de achterste verankering is ø14 mm.
  2. Installeer de achterste verankeringsbeugel op de UPS met de meegeleverde M8-bouten.

    Achteraanzicht van de UPS

  3. Duw de UPS op zijn plaats zodat de achterste verankeringsbeugel wordt aangesloten op het achterste anker. De voorste verankeringsbeugel wordt in de laatste installatiestappen geïnstalleerd.

    Achteraanzicht van de UPS

QR code for this page

Was dit nuttig?