990-91111G-017

Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione)

  1. Fissare i dispositivi di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nell'ancoraggio posteriore è di ø14 mm.
  2. Installare la staffa di ancoraggio posteriore sull'UPS con i bulloni M8 in dotazione.

    Vista posteriore dell'UPS

  3. Spingere l'UPS in posizione in modo che la staffa di ancoraggio posteriore si colleghi all'ancoraggio posteriore. La staffa di ancoraggio anteriore viene installata nelle fasi finali dell'installazione.

    Vista posteriore dell'UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?