990-5910F-015

A levegőszűrő emlékeztetőjének konfigurációja

Ha a levegőszűrő ki lett cseréve, állítsa alaphelyzetbe a levegőszűrő emlékeztetőjét.
  1. Koppintson a Konfiguráció > Emlékeztető lehetőségre.
    1. Válassza az Eml. enged. lehetőséget, ha emlékeztetőket szeretne kapni a levegőszűrő cseréjéről.
    2. Válassza ki az emlékeztető gyakoriságát: 1 hónap, 3 hónap, 6 hónap vagy 1 év, attól függően, hogy a helyiségben milyenek a körülmények.
      A Hátralévő idő (hét) mezőben látható, hogy mennyi van még hátra a levegőszűrő élettartamából.
    3. Koppintson a Visszaáll lehetőségre a levegőszűrő élettartam-számlálójának visszaállításához.
  2. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?